Nueva construcción del Hospital ETZ Elisabeth en Tilburg
Se está construyendo un nuevo edificio de gran envergadura para el Hospital Elisabeth Twee Steden (ETZ) de Tilburg, como ampliación del complejo hospitalario actual.

Una villa que no podría integrarse mejor con la naturaleza
Las cajas nivelables de acero inoxidable de OBO Bettermann se integran perfectamente en el suelo y ofrecen un suministro eléctrico flexible en cualquier punto de la casa, justo donde se necesita.

Instalación fotovoltaica UniElektro en Mittenwalde: solución especial sin lastre
Sobre la base de UniBase Glue, OBO desarrolló e implementó una solución ideal para el almacén central de UniElektro: un sistema híbrido sin lastre basado en Magic PV Flat Basic combinado con UniBase Glue, que se adhirió a la cubierta del tejado sin perforarla.

El puente Hongkong-Zhuhai-Macao: el puente marítimo más largo del mundo
El puente Hongkong-Zhuhai-Macao es un símbolo de la unidad de China. En este megaproyecto también se han instalado soluciones de sistema de OBO Bettermann.

La silueta del nuevo edificio se asemeja al diseño de los superdeportivos italianos
JB Motors es conocida por su extraordinaria exclusividad, que ahora también se refleja en este edificio cuyo coste ronda los tres millones, y que ofrece el marco adecuado para los coches de lujo.

El centro de datos más moderno de Alemania: OBO Bettermann garantiza la seguridad en la transmisión de datos
Por lo tanto, el centro de datos, denominado dataR, ofrece múltiples posibilidades y es pionero. Se prevé que el edificio esté terminado como muy tarde en 2026.

Depósito de Brunswick: rehabilitación del garaje de autobuses de Lindenberg
Gracias a la amplia y dilatada experiencia de los empleados y empleadas de OBO, el nuevo edificio se ha podido construir y equipar conforme a la clase de protección 1.
.jpg)
AWT Studio, UNIT.City, goes Kiew
Con AWT Studio, AWT Bavaria pretende dar forma al futuro de la interacción con los clientes, empezando por el grupo objetivo más comprometido y con mayor visión de futuro de Ucrania.

En la feria Budapest Contemporary, los bandejas portacables RKS-Magic de OBO se convirtieron en obras de arte
Con motivo de la feria Budapest Contemporary, OBO Bettermann Hungría participó en la creación de una instalación independiente, lo que permitió poner en primer plano unos productos que por lo general, pasan desapercibidos.

Tienda insignia de Telekom en Hamburgo
Con la nueva tienda insignia de Telekom en Hamburgo, LEPEL & LEPEL da un claro ejemplo de diseño minorista sostenible, con el respaldo de la gama ecológica OBO BlackLine, que combina a la perfección tecnología y estética.