New ETZ Elisabeth Hospital building in Tilburg
From the basement to the attic, cable support systems and technical installation solutions were used throughout the ETZ project to ensure safe and efficient cable routing.
Nueva construcción del Hospital ETZ Elisabeth en Tilburg
Un hospital preparado para el futuro, construido con rapidez y en colaboración, gracias también a los productos de OBO Bettermann
Se está construyendo un nuevo edificio de gran envergadura para el Hospital Elisabeth Twee Steden (ETZ) de Tilburg, como ampliación del complejo hospitalario actual. El proyecto se caracteriza por una ejecución muy bien organizada y un ritmo de construcción acelerado: comenzó en el verano de 2025 y estará terminado ya a finales de 2026.










La planificación requirió una coordinación precisa entre los distintos departamentos, con un seguimiento continuo de la eficiencia, el avance y la calidad.
En este contexto, el interés público ocupó un lugar central: un entorno sanitario preparado para el futuro, en el que la funcionalidad y la fiabilidad son imprescindibles.
OBO Bettermann contribuye a la infraestructura completa de cableado en el marco de este proyecto. Todo el edificio, desde el sótano hasta el ático, se ha equipado con Kabeltragsystemen y soluciones de instalación técnicas.
La ejecución se llevó a cabo en estrecha colaboración con la empresa de instalaciones ULC. Esta colaboración se basó en un enfoque integrado en el que se coordinaron la ingeniería, la logística y el montaje. La elección de OBO Bettermann se basó en una relación comercial ya existente y de confianza, así como en la probada experiencia técnica tanto de nuestra empresa como de nuestros compañeros en la obra. Gracias a las vías de comunicación directas y al apoyo práctico prestado durante la ejecución, pudimos adaptarnos con flexibilidad a la evolución del proyecto.
Llave en mano por OBO Bettermann
En este proyecto, la gestión del cableado se aborda de forma integral: desde la selección y la planificación, pasando por el suministro, hasta el montaje in situ.
La combinación de soluciones estándar con aplicaciones específicas para el proyecto ha dado lugar a una instalación integrada y eficiente.
En el proyecto ETZ se utilizaron diversos sistemas que garantizaron un tendido de cables seguro y eficiente en todo el edificio.
Kabelrinnen , bandejas portacables, OBO Profilschienen , abrazaderas rápidas, Wandkanäle , cuadros de distribución de cables y Verteilerdosen formaban parte, entre otras cosas, de la instalación.
Las soluciones se han implementado en todas las plantas y se han adaptado a las necesidades funcionales de las distintas áreas del hospital. Un componente importante de este proyecto son los productos diseñados a medida.
Gracias a un ritmo de construcción acelerado, una colaboración estrecha y un enfoque integrado, se ha construido un edificio hospitalario preparado para el futuro, en el que la tecnología y la funcionalidad se combinan de forma armoniosa. Un proyecto en el que no solo la tecnología ocupa un lugar central, sino también el objetivo común: la creación de un entorno sanitario de alta calidad.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- InstaladorULC Installatiegroep
- Ciudad y paísTilburg - Netherlands
- Plazo de obraDesde el verano de 2025 hasta el invierno de 2026
- FotosOBO Bettermann