En la feria Budapest Contemporary, los bandejas portacables RKS-Magic de OBO se convirtieron en obras de arte

Una instalación especial que vuelve a poner de relieve la estética de las bandejas portacables.

En la feria Budapest Contemporary, los bandejas portacables RKS-Magic de OBO se convirtieron en obras de arte

Con motivo de la feria Budapest Contemporary, OBO Bettermann Hungría participó en la creación de una instalación independiente, lo que permitió poner en primer plano unos productos que por lo general, pasan desapercibidos.

Las bandejas portacables de OBO suelen discurrir por debajo del techo o fijadas a las paredes, y son los héroes silenciosos del tendido de cables.

Con motivo de la feria Budapest Contemporary, OBO Bettermann Hungría participó en la creación de una instalación independiente, lo que permitió poner en primer plano unos productos que por lo general, pasan desapercibidos.

La colaboración surgió entre el estudio de arquitectura Pyxis Nautica, la galería de arte acb Galéria y OBO Bettermann Hungría.

El estudio de arquitectura ha diseñado la instalación por encargo de la galería de arte, basándose en RKS-Magic; OBO Bettermann ha prestado su apoyo tanto en la planificación como en la ejecución y la puesta en marcha in situ.

Una instalación especial que vuelve a poner de relieve la estética de las bandejas portacables.

El arquitecto Tamás Tótszabó ya conocía la gama de productos de OBO por proyectos anteriores y quería mostrar las múltiples posibilidades de aplicación de estos productos, ya que valora mucho la estética y el diseño de las bandejas portacables de OBO.

La estructura constaba, entre otras cosas, de 111 metros de  Kabelrinne RKSM 615 FS  y 12 FangFix Betonsteinen además de 30 metros de  Stahlrohren,  para exponer las distintas obras de arte y garantizar la estabilidad necesaria.

El bastidor RKSM se utilizó para exhibir las obras de arte de la acb Galéria.

La feria Budapest Contemporary es una de las mayores ferias de arte contemporáneo de Hungría, que ofrece una amplia panorámica de los artistas y sus obras procedentes de las principales galerías del país y cuenta con una superficie de varios miles de metros cuadrados para reunir a artistas, coleccionistas, visitantes y galeristas.

La feria se celebró en un lugar muy especial: el edificio se llama «Bálna», que en español significa «ballena». Su forma recuerda a la del mamífero marino más grande y es un edificio llamativo y moderno a orillas del Danubio en Budapest, que combina lo antiguo con lo moderno.

En un principio formaba parte de los almacenes aduaneros públicos, construidos en el siglo XIX. No fue hasta después de la rehabilitación, entre 2009 y 2011, cuando el edificio se transformó en un centro multifuncional: gastronomía, cultura, eventos, exposiciones y comercio, todo bajo un mismo techo.

La ejecución del proyecto in situ se realizó en un plazo muy limitado y hubo que tener en cuenta las características del edificio. La excelente colaboración de todos los participantes lo hizo posible, de modo que toda la instalación artística fue un éxito rotundo.

Información del proyecto