Tienda insignia de Telekom en Hamburgo

Con la nueva tienda insignia de Telekom en Hamburgo, LEPEL & LEPEL da un claro ejemplo de diseño minorista sostenible.

Tienda insignia de Telekom en Hamburgo

La funcionalidad se une al diseño y a la sostenibilidad

El equipo de interiorismo y planificación de la oficina de Hamburgo de LEPEL & LEPEL, con sede en Colonia, ha dado un nuevo impulso sin precedentes al diseño de tiendas de Telekom, implantado en toda Alemania: aquí se consigue que el cliente se convierta en un seguidor y con la remodelación de los locales, se introduce un concepto totalmente nuevo en el comercio minorista físico.

La tienda insignia sostenible, situada en el centro de Hamburgo, invita a sus clientes a quedarse y cautiva con materiales cuidadosamente seleccionados y un diseño que refleja el espíritu de la ciudad hanseática. El proyecto se llama «Waterkant», y las paredes de los contenedores también llevan ese nombre, en consonancia con él.

La tienda más grande de Europa, con una superficie de 875 metros cuadrados, se inspira en el tema del agua.

La «envoltura transparente», concebida por LEPEL & LEPEL como elemento constante del diseño de las tiendas de Telekom, enmarca todo el espacio interior con techos y paredes negros y hace resplandecer el universo de la marca Magenta. Sin duda, lo más destacado es la escalera de color magenta que une las dos plantas.

Con el nuevo diseño de sus tiendas, Telekom apuesta decididamente por la sostenibilidad y la conciencia medioambiental. La empresa utiliza materias primas sostenibles, muebles reciclados y fabricados por productores locales. Una amplia cubierta vegetal mejora el microclima interior.

Las  Bandejas portacables  de OBO garantizan un tendido seguro de los cables por debajo del techo. OBO BlackLine ofrece, en este elegante entorno, una combinación perfecta de diseño y funcionalidad.

La instalación sencilla facilita una colaboración fluida entre los distintos oficios y garantiza una ejecución rápida del proyecto.

Además, la gama de productos destaca por su sostenibilidad y respeto al medioambiente. Todos los productos de OBO BlackLine son flexibles, duraderos y se caracterizan por materiales y superficies de alta calidad. Si el uso del edificio cambia, pueden desmontarse fácilmente y reutilizarse en una nueva instalación.

Los productos reciclables, como OBO BlackLine, contribuyen de manera significativa a una construcción más sostenible. Por eso, las  Bandejas portacables  no podrían utilizarse de forma más acertada.

Información del proyecto

OBO BlackLine – instalación eléctrica elegante en negro

El diseño elegante se une a la calidad comprobada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.