Los productos de OBO ofrecen protección contra el fuego certificada

 

Cada estado federal tiene su propia normativa de construcción con las disposiciones pertinentes sobre la protección contra el fuego. Estas disposiciones técnicas de construcción se puede consultar en los reglamentos administrativos de los estados federados.

La normativa de construcción prescribe que los productos y tipos de construcción deben ser adecuados y utilizables para aplicaciones técnicas de protección contra el fuego. Los denominados Certificados de aplicabilidad definen la idoneidad y aplicabilidad, y se basan en pruebas de incendios realizadas, en una correspondiente clasificación de los sistemas y en los certificados resultantes.

Normas de ensayo y clasificación

Los sistemas de aislamiento se prueban y autorizan según la norma alemana DIN 4102 parte 9 con las clases de resistencia al fuego "S30" a "S90". Los certificados de aplicabilidad son licencia general de construcción (abZ) o según la normativa actualizada de construcción de los estados federales Homologaciones generales de tipo de construcción (aBG).

La norma de ensayo alemana no solo describe la comprobación en sí, sino también la clasificación, sin embargo en las normas europeas estos criterios se consideran por separado: según EN 1366, parte 3 se establece la configuración de prueba y se realiza la comprobación en base a EN 1363, parte 1 .

A continuación se clasifican los resultados de las pruebas según EN 13501 Teil 2. Para ello las clases de resistencia al fuego calculadas se distribuyen en la terminación de la sala ("E") y el efecto de aislamiento ("I"). De esta forma se obtienen distintas clases de resistencia al fuego, como por ejemplo "EI90". "90" es el tiempo de la resistencia contra el fuego en minutos (como la sigla en alemán).

El certificado de aplicabilidad es una Evaluación técnica europea del producto de construcción. Esto significa que cada producto de construcción junto con otros componentes del sistema de protección contra el fuego forman un tipo de construcción. En este caso, en Alemania según el derecho de construcción alemán se necesita una  certificado general de construcción .

Todos los sistemas de aislamiento de OBO Bettermann tienen este certificado de aplicabilidad necesario según el derecho de construcción y son adecuados para el montaje y la utilización en todos los proyectos de construcción de ámbito nacional.

Canales de protección contra el fuego e instalaciones de cables para el mantenimiento de función eléctrico en caso de incendio

El mantenimiento de la funcionalidad eléctrica es un requisito legal obligatorio en todos los edificios con gran afluencia de personas. Entre ellos se encuentran por ejemplo los hospitales, los hoteles, las instalaciones de metro o los túneles

En estos casos debe garantizarse que las instalaciones eléctricas relevantes para la seguridad se siguen alimentando en caso de incendio sin interrupciones. Dichas instalaciones, desde canales para protección contra el fuego a sistemas de bandejas portacables, son probadas y evaluadas según DIN 4102 parte 12 . Durante la prueba de incendio no pueden producirse cortocircuitos eléctricos ni interrupciones de conductores.

Con su "revestimiento" los canales de protección contra el fuego protegen los cables instalados en el interior y garantizan su función eléctrica. Mediante las instalaciones de cables con mantenimiento de función integrado se instalan cables de seguridad de diseño especial en sistemas de bandejas portacables definidos o dentro de determinados medios de fijación de acero (por ejemplo, en forma de abrazaderas o soportes fijadores colectores). La reacción química de los materiales de aislamiento utilizados garantiza la función eléctrica en caso de que se declare fuego en la sala de incendio.

La clasificación según DIN es "E30", "E60" y "E90". La “E” hace referencia a la electricidad, mientras que la cifra indica el tiempo de mantenimiento de la funcionalidad. Los certificados de aplicabilidad de los sistemas según el derecho urbanístico se denominan certificado general de construcción (abP).

Todavía no existe una norma de ensayo europea comparable para instalaciones de cables de este tipo. Las siglas para la clasificación ya están fijadas según EN 13501 . Significa "P" (Power). La "E" para mantenimiento de función según DIN se confunde con la "E" europea para terminación de la sala. ¡En este caso hay que tener especial cuidado! Sin embargo, la norma alemana se acepta como base en muchos países europeos.

Canales de instalación en vías de escape y evacuación

Los canales de protección contra el fuego protegen las vías de escape y evacuación contra los efectos de un fuego de los cables. "Encapsulan" la carga calorífica de los componentes inflamables de los cables electrónicos y garantizan que en caso de incendio de cables no llegue el fuego ni el humo a las vías de rescate.

De este modo en caso de incendio las rutas de escape y evacuación se mantienen intactas y utilizables para las personas que corren peligro. La norma de ensayo alemana es la  DIN 4102 parte 11  con las clasificaciones "I30" a "I120".

El certificado de aplicabilidad puede ser un certificado general de construcción . Se emite para construcciones de canales de protección contra el fuego estables de material de placas. Del mismo modo se puede emitir el certificado sobre la base de una licencia general de construcción  si la función del canal de protección contra el fuego se fundamenta en materiales de construcción reactivos.

Similares a los europeos son los canales de instalación que se prueban basándose en EN 1366, parte 5 . Las clasificaciones de estos canales se denominan de forma análoga a los aislamientos según EN 13501, parte 2 "EI30" a "EI120". El certificado de aplicabilidad según la orden de construcción es de nuevo la Evaluación técnica europea .

Protección contra el fuego solo con certificado de aplicabilidad

OBO Bettermann garantiza que todos los sistemas de protección contra incendios que ofrece cuentan con clasificaciones vigentes conforme a las normas más recientes y disponen de la documentación acreditativa de uso reconocida por la normativa de edificación. Muchos sistemas no han sido certificados solamente en Alemania, sino también en institutos de pruebas de Europa. De este modo se acredita la idoneidad y aptitud de uso de los productos.

De esta manera ni los proyectistas ni los instaladores corren ningún riesgo. La aceptación de los sistemas diseñados e instalados está garantizada por los certificados emitidos, siempre y cuando la instalación sea correcta y conforme a la licencia.

Si en el montaje se producen desviaciones del certificado de aplicabilidad, nuestros expertos están siempre a su disposición para buscar soluciones especiales a su situación de instalación personal. Así, OBO asegura en cualquier momento el montaje probado y conforme a la licencia.

Ensayo contra incendio según DIN 4102-12