Competencia de OBO en protección contra incendios
La base de nuestra competencia integral de protección contra incendios es una gama de productos única y diversificada. Nos convierte en uno de los pocos proveedores con una gama que cubre todos los objetivos de protección esenciales de la protección constructiva contra incendios:
1. Limitar la propagación del fuego.
2. Asegurar las rutas de escape y evacuación.
3. Mantener el funcionamiento de las instalaciones eléctricas más importantes.
Con los sistemas de OBO los planificadores y operarios disponen de las componentes óptimas para la completa protección contra incendios y mantenimiento de función de su edificio.

1. Objetivo de protección
Mantenimiento de las secciones cortafuegos
La disposición de los edificios en secciones cortafuegos no protege directamente las partes del edificio afectadas, sino que confina la propagación del fuego durante un periodo de tiempo determinado . Los aislamientos mantienen los sectores cortafuegos y limitan la propagación del humo y del fuego. Estas medidas constructivas protegen a personas y bienes materiales, y permiten a los bomberos evitar que el incendio se propague a otras partes del edificio mediante medios de extinción.
Función de cortafuegos
Los cortafuegos deben garantizar que el fuego no se propague a edificios o partes de edificios adyacentes. De esta manera se forman las denominadas secciones cortafuegos. La ejecución constructiva de estos cortafuegos (materiales, clases de resistencia al fuego, valores de esfuerzo admisibles) está regulada por el Código Técnico de la Edificación. Los cables y tubos eléctricos pueden atravesar techos y paredes que delimiten estancias, si se garantiza que de esta forma no se propagará fuego ni humo. Los sistemas de aislamiento sellan de forma fiable los pasatechos y pasamuros necesarios para la instalación contra el fuego y el humo.










2. Objetivo de protección
Aseguramiento de las vías de evacuación
Según la normativa de edificación, en los edificios deben existir rutas que no sirvan solo para circular por el edificio en dirección vertical y horizontal, sino que se empleen para el rescate en caso de incendio. Por tanto es obligatorio equipar los edificios con una ruta de evacuación y escape como mínimo. Según el diseño constructivo o tipo de edificio pueden ser necesarias más rutas de evacuación y escape.
Factores que determinan la ruta de evacuación:
- Existencia de huecos de escalera (en vertical)
- Espacios de comunicación entre huecos de escalera y salidas al exterior
- Pasillos (en horizontal)
Es necesario garantizar que en caso de incendio estas rutas pueden utilizarse sin riesgo para abandonar un edificio. Además de para la evacuación, las rutas de escape sirven como ruta de acceso para los bomberos locales. Generalmente en las vías de evacuación y escape lo importante es que cualquier instalación no sea una carga adicional de fuego. Según el tipo de instalación se deben cumplir estos requisitos:
- Instalación empotrada
- Instalación en sistemas de canalización de protección contra incendios
- Instalación por encima de techos colgantes de protección contra el fuego
- Utilización de materiales no inflamables
- Instalación de cables con respuesta mejorada en caso de incendio








3. Objetivo de protección
Mantenimiento de función de sistemas eléctricos
En caso de incendio las rutas de evacuación y escape deben permanecen utilizables y asegurar el funcionamiento de los dispositivos de emergencia, como alumbrado de seguridad, detección de incendios y sistemas de extracción de humo. Por eso es importante asegurar especialmente la alimentación eléctrica de estos sistemas. Además, determinadas instalaciones deben servir de ayuda a los bomberos en la lucha contra el incendio durante un periodo de tiempo suficientemente largo.
¿Dónde es necesario el mantenimiento de función?
Para los siguientes edificios e instalaciones se necesitan dispositivos de emergencia con mantenimiento de función: hospitales, hoteles y bares, edificios altos, lugares de reuniones, edificios comerciales, garajes, instalaciones de metro, industria química, centrales eléctricas, túneles.
Ello se debe a que estas construcciones son frecuentadas regularmente por muchas personas. Existe un riesgo elevado en los niveles de seguridad en lugares donde existan concentraciones de personas. En determinadas instalaciones también debe tenerse en cuenta la protección de bienes materiales y del medio ambiente.








Visión de conjunto de los sistemas de protección contra incendios de OBO
Esto también puede interesarle

Protección contra incendios certificada: soluciones seguras para edificios seguros
Ya se trate de documentación acreditativa o de normas de ensayo y clasificación, con nosotros siempre tendrá una visión clara y completa.

Proteccion contra incendios pocket: Información compacta sobre el mantenimiento de la funcionalidad
El folleto Proteccion contra incendios pocket de FeuerTrutz Verlag, en colaboración con OBO, ofrece información concisa sobre el mantenimiento de la funcionalidad.

Protección contra incendios en la construcción en madera: integridad funcional y barreras cortafuegos
Las construcciones en madera y la protección contra incendios no pueden ser conceptos opuestos. OBO ofrece diversas soluciones que permiten alcanzar importantes objetivos de protección en caso de incendio, incluso en edificios de madera: mantener la funcionalidad de los sistemas eléctricos y preservar los compartimentos ignífugos.

Escalera vertical suspendida: mantenimiento de la funcionalidad según DIN 4102
La escalera vertical suspendida del catálogo de OBO está homologada como estructura portante normalizada conforme a la DIN 4102, parte 12.