El centro de datos más moderno de Alemania: OBO Bettermann garantiza la seguridad en la transmisión de datos

En este extraordinario proyecto se instalaron, entre otras cosas, bandejas en el suelo, así como bandejas de escalera verticales y rieles portantes de luces suspendidos de cadenas. 

El centro de datos más moderno de Alemania: OBO Bettermann garantiza la seguridad en la transmisión de datos

En un terreno de 10.000 metros cuadrados situado en Rellingen, cerca de Hamburgo, se está construyendo un centro de datos de 8.500 metros cuadrados, con capacidad para 632 armarios de servidores. Una vez finalizada la construcción, podrán ser alquilados por empresas grandes y pequeñas.

En un terreno de 10.000 metros cuadrados situado en Rellingen, cerca de Hamburgo, se está construyendo un centro de datos de 8.500 metros cuadrados, con capacidad para 632 armarios de servidores. A estos armarios se les llama «racks». Cada uno de estos armarios ocupa unos tres metros cuadrados y, una vez finalizada la construcción, podrán alquilarlos tanto empresas grandes como pequeñas.

Por lo tanto, el centro de datos, denominado dataR, ofrece múltiples posibilidades y es pionero. Se prevé que el edificio esté terminado como muy tarde en 2026. Ya se han reservado numerosos racks; la demanda habla por sí sola.

«La creciente digitalización y la inteligencia artificial suponen un cambio que plantea retos tecnológicos para los centros de datos. Por eso, con dataR, hemos desarrollado un centro de datos de coubicación innovador y especialmente sostenible, que probablemente no tenga parangón en toda Alemania. Lo que resulta especialmente interesante para Rellingen es el calor residual del proceso de refrigeración, que se utilizará como energía para la calefacción», explica Andreas Janker, que dirige x-ion GmbH junto con Martin Bosner y es también socio de la empresa.

dataR está diseñado desde el primer momento para garantizar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Un buen ejemplo es el proyecto de aprovechamiento del calor residual. De este modo, el calor residual inevitable del centro de datos beneficia al barrio circundante. El sistema de «calefacción de proximidad en el barrio» abastece al complejo escolar adyacente y a algunos edificios más.

Un sistema de climatización inteligente permite reducir las emisiones de CO2, y además, la cubierta ajardinada del edificio de oficinas contribuye en gran medida a la compensación de CO2.

Una instalación fotovoltaica completa el concepto de sostenibilidad.

Pero, ¿cómo pudo OBO contribuir a este extraordinario proyecto?

Kabeltragsysteme  se encargan de que los cables y las líneas estén instaladas de forma segura y de que el edificio cuente con un suministro eléctrico seguro.

OBO-Kabelleitersysteme destacan por su alta capacidad de carga y su buena ventilación. Por eso son ideales especialmente para la instalación de cables eléctricos y líneas con secciones grandes.

Son de aplicación universal. Ofrecen numerosas posibilidades de montaje gracias a la perforación estandarizada en la barra y en los peldaños, por ejemplo, la fijación integrada en los peldaños de cables y líneas mediante  OBO-Bügelschellen  .

En este extraordinario proyecto se instalaron, entre otras cosas, bandejas en el suelo, así como bandejas portacables verticales y rieles portantes de luces suspendidos de cadenas.

Información del proyecto