_0.jpg?width=2400&quality=75&auto=webp)
OBO Bettermann asegura un tendido de cables fiable en "The Circle", Zúrich
OBO Bettermann tuvo el privilegio de formar parte de este destacado proyecto como proveedor de soluciones para diversas áreas de la instalación eléctrica.
OBO Bettermann asegura un tendido de cables fiable en "The Circle", Zúrich



Descripción del proyecto
Cuando hay tiempo entre dos vuelos o durante una escala, es difícil encontrar algo más práctico. The Circle, situado directamente en el aeropuerto de Zúrich, no deja nada que desear. Sus tiendas, restaurantes, varios hoteles y un parque transforman la zona alrededor del aeropuerto en un nuevo barrio de Zúrich, situado a menos de diez minutos del centro de la ciudad.
The Circle y el parque adyacente están conectados directamente con las terminales del aeropuerto y, al mismo tiempo, ofrecen una calidad de espacio exterior y de ubicación difícil de encontrar en otros aeropuertos del mundo. Por un lado, se encuentran los accesos al aeropuerto —tanto subterráneos como en superficie— y por el otro, el llamado Butzenbüel, el nombre que recibe la colina parcialmente boscosa detrás del aeropuerto, que queda enmarcada por "The Circle".
La inspiración para el arquitecto japonés Riken Yamamoto fue el casco antiguo de Zúrich; un ejemplo de ello son las callejuelas pequeñas y sinuosas que conducen, a través de profundos cañones de fachadas, hacia el espacio del parque.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
OBO Bettermann tuvo el privilegio de formar parte de este destacado proyecto como proveedor de soluciones para diversas áreas de la instalación eléctrica. Un aspecto fundamental del tendido de cables fue la ejecución de circuitos de alimentación de seguridad, donde OBO ofrece una flexibilidad óptima para situaciones específicas gracias a su amplia gama de sistemas de mantenimiento de funciones. Además de los aspectos técnicos, OBO proporcionó un acompañamiento y apoyo óptimos a través de servicios fiables y profesionales en el ámbito de la consultoría, el soporte de proyectos y la capacidad de suministro.
El edificio, certificado con el estándar más alto, LEED Platinum, no solo destaca por su construcción sostenible y el ahorro de agua, sino también por su confort y calidad espacial.
En una superficie de base de 37.000 metros cuadrados y una superficie útil de 210.000 metros cuadrados, se instalaron productos OBO en todo el complejo.
Entre ellos se incluyen, por ejemplo, sistemas del área de la protección contra incendios, entre los que se encuentran diversos Funktionserhaltsysteme mit RKSM , GRIP-M , FireBoxen , Steig- und Kabelleitern ,una amplia selección de sistemas portacables y de conexión de la T series ,entre ellos Befestigungstechnik y Montageschienen .
_0.jpg?width=2400&quality=75&auto=webp)
Información del proyecto
- Categorías de producto
- ContratistaFlughafen Zürich AG und Swiss Life AG
- ArquitectoRiken Yamamoto
- Ciudad y paísZúrich - Switzerland