OBO BlackLine en el BVB Fanwelt: un buen equipo
En el interior del BVB-FanWelt, la madera se combina con elementos constructivos como el acero y las tuberías de suministro a la vista. Esto le confiere un carácter industrial que encaja con Dortmund y con OBO BlackLine
OBO BlackLine en el BVB Fanwelt: un buen equipo
En el interior del BVB-FanWelt, la madera se combina con elementos constructivos como el acero y las tuberías de suministro a la vista. Esto le confiere un carácter industrial que encaja con Dortmund y con OBO BlackLine .


















Información general sobre el edificio
En el BVB Fanwelt en Dortmund se reúnen bajo un mismo techo en una superficie de más de 2.000 metros cuadrados numerosas ofertas para los aficionados del club negro y amarillo. Otro punto destacado es la denominada «estación de personalización», donde los aficionados pueden encargar la impresión de su propia camiseta.
El BVB FanWelt, punto de encuentro central para todos los aficionados del Borussia Dortmund, cuenta con un acceso directo al estadio y a la B1. Una fachada acristalada permite vislumbrar el mundo de los aficionados, caracterizado por los colores negro y amarillo; ya desde lejos se pueden ver el logotipo del BVB, de seis metros de altura, y el nombre «Borussia Dortmund». El edificio refleja transparencia, cercanía y accesibilidad, valores fundamentales tanto para el BVB como para la región.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
En el interior del BVB-FanWelt, la madera se combina con elementos constructivos como el acero y las tuberías de suministro a la vista. Esto le confiere un carácter industrial que encaja con Dortmund y con OBO BlackLine . Las soluciones de sistema para instalaciones en superficie de color negro permiten realizar instalaciones eléctricas de alta calidad en proyectos arquitectónicos modernos.
La gama de productos incluye, entre otros, canales para cables y portamecanismos, soluciones bajo suelo y bandejas portacables. En el BVB-FanWelt se instalaron schwarze Kabelrinnen, Perfiles colgantes y correspondientes Accesorios en lugares bien visibles del interior, donde se integran armoniosamente en el estilo industrial de la decoración.
«En el Fanwelt, los aficionados encontrarán todo lo relacionado con el BVB en un mismo lugar. Para nosotros también es importante crear un vínculo más cercano, tanto con los aficionados como con Dortmund. La gama OBO BlackLine encaja a la perfección en este concepto: no solo nos ha convencido por su calidad, sino que además realza el carácter industrial que caracteriza a Dortmund. «Además, representa uno de los colores de nuestro club».
Sebastian Mischke, director del BVB-Fanwelt

Información del proyecto
- Categorías de producto
- ContratistaBVB Merchandising GmbH
- Arquitectocaspar.schmitzmorkramer GmbH
- Ciudad y paísDortmund - Germany
- Tamaño del edificio2.000 m²
OBO BlackLine – instalación eléctrica elegante en color negro
El diseño elegante se une a la calidad comprobada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.