OBO BlackLine destaca en el complejo de oficinas vertical Eclipse
En este proyecto, OBO BlackLine supo convencer por su versatilidad y elegancia. La BlackLine es la solución de sistema de OBO para instalaciones en superficie de color negro.
OBO BlackLine destaca en el complejo de oficinas vertical Eclipse
En este proyecto, OBO BlackLine supo convencer por su versatilidad y elegancia. La BlackLine es la solución de sistema de OBO para instalaciones en superficie de color negro. No solo ofrece múltiples opciones para definir un estilo coherente y moderno, sino que también destaca en materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.









Información general sobre el edificio
En 2022 se terminó de construir la torre de oficinas Eclipse en Düsseldorf. El edificio de 16 plantas, diseñado por HPP Architekten en colaboración con UNStudio por encargo de los promotores, se eleva hacia el cielo con su llamativa fachada acristalada justo en el Kennedydamm. En el Eclipse se ha creado un moderno espacio de oficinas con unos 1.200 puestos de trabajo, distribuidos en 30.000 m² de superficie bruta de planta.
Debido a la ubicación del Eclipse, rodeado por dos carreteras nacionales que se cruzan y que generan mucho ruido en la zona exterior, las zonas de descanso para los usuarios del Eclipse se encuentran principalmente en el interior del edificio de oficinas. El núcleo del edificio lo constituyen los atrios y los patios interiores, que se distribuyen en varias plantas y en algunos casos, se extienden a lo largo de tres pisos. En estos atrios, los empleados encuentran diversas zonas de descanso, como una cafetería o una sala de actos, que también se distinguen claramente en la fachada desde el exterior. Allí donde se divisan las superficies planas de las ventanas en la fachada acristalada, los patios interiores se unen para formar un «complejo vertical» que se extiende hasta la azotea, desde donde se disfruta de unas amplias vistas de la ciudad. «El Eclipse actúa como un nexo de unión y crea un vínculo urbano entre el barrio y el mundo laboral», afirma Werner Sübai, socio principal de HPP Architekten. En la construcción del edificio, la sostenibilidad también desempeñó un papel fundamental.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
En este proyecto, OBO BlackLine supo convencer por su versatilidad y elegancia. La BlackLine es la solución de sistema de OBO para instalaciones en superficie de color negro. No solo ofrece múltiples opciones para definir un estilo coherente y moderno, sino que también destaca en materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Y es que todos los componentes de la gama OBO BlackLine facilitan el desmontaje y permiten un reciclaje eficaz. De este modo, se basan al concepto de construcción circular. La gama de productos incluye, entre otros, canales para cables y portamecanismos, soluciones bajo suelo y Bandejas portacables . Los productos de la gama BlackLine se han instalado en varias plantas del Eclipse y ahora se integran a la perfección en el diseño general del edificio.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- Contratistadie developer
- ArquitectoHPP Architekten in Zusammenarbeit mit UNStudio
- Ciudad y paísDüsseldorf - Germany
- Tamaño del edificio30.000 m², 16 plantas
OBO BlackLine – instalación eléctrica elegante en color negro
El diseño elegante se une a la calidad comprobada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.