ATLAS, en Dortmund, apuesta por BlackLine de OBO Bettermann

Los productos negros de OBO permiten realizar instalaciones eléctricas de alta calidad en proyectos arquitectónicos modernos, como es el caso de ATLAS.

ATLAS, en Dortmund, apuesta por BlackLine de OBO Bettermann

ATLAS GmbH & Co. KG es uno de los principales fabricantes de calzado de seguridad de Europa, mientras que OBO Bettermann es uno de los principales fabricantes de productos de ingeniería eléctrica. Si se mira bajo el techo de la sala de exposición de la propia empresa, se aprecia de inmediato el esmero con el que la  BlackLine  solución de sistema para instalaciones en superficie de color negro de OBO ha sido instalada.

ATLAS GmbH & Co. KG es uno de los principales fabricantes de calzado de seguridad de Europa, mientras que OBO Bettermann es uno de los principales fabricantes de productos de ingeniería eléctrica.

Ambas empresas, con una trayectoria casi idéntica, son sinónimo de fiabilidad, calidad y precisión. Por lo tanto, es lógico que ambas empresas apuesten por los productos de la otra.

Desde su fundación en 1910, ATLAS fabrica calzado de seguridad innovador y de alta calidad. En la moderna planta de producción de Dortmund se fabrican actualmente 2,7 millones de pares de calzado de seguridad al año, que se distribuyen por toda Europa.

Con más de 1450 empleados repartidos por cinco países, entre los clientes de ATLAS se encuentran las principales empresas europeas del sector y distribuidores especializados de gran prestigio.

Si se mira bajo el techo de la sala de exposición de la propia empresa, se aprecia de inmediato el esmero con el que la  BlackLine  solución de sistema para instalaciones en superficie de color negro de OBO ha sido instalada.

Los eventos y las conferencias se celebran en esta sala, decorada en estilo industrial. Gracias al patrocinio del balonmano, por ejemplo, se pudo llevar a cabo aquí la presentación de la convocatoria para el Mundial de la selección masculina de balonmano. Solo uno de los muchos eventos destacados.

Justo en el edificio de al lado, en la tienda se venden zapatos y ropa de la marca «Made in Dortmund». Estas botas de trabajo de alta calidad se presentan con un diseño elegante y de estilo industrial. Lo que mejor combina con esto son, también en este caso, los canales negros para cables, que garantizan el orden y la seguridad, además de tener un aspecto muy atractivo.  

Por lo tanto, constituyen la solución integral para instalaciones en superficie de color negro. Los productos negros de OBO permiten realizar instalaciones eléctricas de alta calidad en proyectos arquitectónicos modernos, como es el caso de ATLAS.

Pero OBO BlackLine no solo ofrece múltiples opciones para definir un estilo coherente y moderno, sino que también convence desde la perspectiva de la construcción circular. Con  BlackLine  OBO presenta una solución de sistema integral para instalaciones en superficie negra que establecen nuevos estándares de funcionalidad y sostenibilidad.

La gama de productos incluye, entre otros, canales para cables y portamecanismos, soluciones bajo suelo y Bandejas portacables . De acuerdo con la filosofía de servicio de OBO, ofrecemos un apoyo integral con asesoramiento y asistencia en cada fase del proyecto: desde la información inicial hasta el servicio posventa. 

OBO BlackLine – instalación eléctrica elegante en color negro

El diseño elegante se une a la calidad comprobada: descubra los productos BlackLine para espacios comerciales y residenciales modernos.