OBO participa en el patrocinio deportivo

Junto con nuestros colaboradores fomentamos la deportividad y el espíritu de equipo

Desde el tenis y el fútbol hasta la hípica

Creemos que la máxima calidad del producto y el máximo rendimiento en el deporte casan a la perfección. Por eso, OBO lleva años participando activamente en el patrocinio deportivo. El deporte no solo fomenta la motivación, el dinamismo y el espíritu de equipo, sino que también proporciona experiencias y emociones inolvidables. Nos alegramos de formar parte de ello. Desde el fútbol y el tenis hasta la hípica, ya sean jugadores profesionales o jóvenes promesas, nuestra participación es diversa.

Para nosotros, el patrocinio deportivo también forma parte de nuestro compromiso para una mayor sostenibilidad social. Nos vemos a nosotros mismos como parte de la sociedad y queremos contribuir a su desarrollo, tanto ahora como en el futuro.

OBO y BVB: una cooperación sólida

Valores sencillos, vínculos regionales y un compromiso con las necesidades de las personas, ya sean empleados, clientes o aficionados, son los pilares de OBO y el Borussia Dortmund. OBO es socio del club de fútbol aurinegro desde 2011. Esta cooperación incluye la Academia de Fútbol BVB Evonik, publicidad en las vallas publicitarias del estadio y la oportunidad para clientes selectos de OBO de disfrutar de emocionantes partidos desde la zona VIP del estadio.

Ulrich Bettermann, presidente del Consejo de Supervisión de OBO, resume la larga y exitosa cooperación con el BVB de la siguiente manera: "Estamos unidos al Borussia Dortmund no solo por una tradición de más de cien años, sino también por el hecho de que siempre damos el 100 % para lograr el éxito. El Borussia Dortmund en el campo, nosotros en OBO en las obras de construcción de todo el mundo".

La Academia de Fútbol BVB Evonik en el OBO Arena

 

Diversión, juegos, ejercicio y espíritu de equipo: así es la mejor descripción de la Academia de Fútbol BVB Evonik. Gracias a nuestra cooperación con el Borussia Dortmund, llevamos años ofreciendo esta popular semana de fútbol. Está dirigida a los hijos de los empleados, de entre 6 y 13 años, y se celebra durante una semana de las vacaciones de verano en el OBO Arena de Menden-Hüingsen. Allí, los niños tienen la oportunidad de entrenar con un equipo técnico oficial del BVB. Los métodos de entrenamiento se basan en el concepto atlético de la cantera del BVB. Además de las habilidades específicas del fútbol, como el regate y el tiro, los entrenadores siempre hacen hincapié en la diversión. La equipación de entrenamiento negra y amarilla también forma parte esencial de la Academia de Fútbol BVB Evonik y se proporciona a cada uno de los jóvenes talentos. Al final de la semana, los niños pueden demostrar lo aprendido en un gran torneo final. Y, por supuesto, la mascota del OBO y la mascota del BVB, Emma, hacen una aparición especial.

Jan-Lennard Struff

En la cima del tenis masculino alemán y en las pistas de todo el mundo

Nos enorgullece apoyar desde 2021 a uno de los grandes del tenis alemán: Jan-Lennard Struff. Procede de Warstein, en la región de Sauerland, cerca de la sede de OBO en Menden. 

Luciendo el logo de OBO en su camiseta, ya ha cosechado éxitos en torneos de tenis de todo el mundo, como la victoria en el BMW Open de Múnich en 2024 y las semifinales del torneo ATP de Gstaad. Recientemente, alcanzó los octavos de final del torneo de Wimbledon.

Terra Wortmann Open: tenis de calidad en Halle, Westfalia

Hablando de tenis: apoyamos este deporte no solo a través de nuestro patrocinio de Jan-Lennard Struff, sino también como patrocinador oficial del torneo de tenis de Halle. Desde 1993, el torneo ha atraído a grandes figuras del tenis y a un público internacional a Westfalia. Más de 2,7 millones de espectadores han asistido desde entonces. En 2024, más de 100.000 visitantes disfrutaron de tenis de primer nivel en el Terra Wortmann Open durante nueve días. Nos enorgullece apoyar el torneo y lo hacemos visible: en los últimos años, hemos destacado nuestro patrocinio con nuestro logotipo en un lugar prominente del reloj de servicio, que muestra la cuenta regresiva del tiempo restante para el saque de los jugadores. Además, en los últimos años hemos tenido la oportunidad de estar presentes con nuestro formato de televisión corporativo, OBO TV, y de grabar entrevistas exclusivas con, entre otros, Mischa Zverev, hermano y representante de Alexander Zverev, y los tenistas profesionales Jan-Lennard Struff y Andreas Mies. 

 

 

Balve Optimum: hípica internacional en Sauerland

 

Además del fútbol y el tenis, también nos apasiona la hípica y apoyamos el torneo hípico Balve Optimum, que se celebra desde hace más de 70 años en el Castillo de Wocklum, muy cerca de nuestra sede en Menden. Esto lo convierte en uno de los torneos con más tradición de Europa. El torneo acoge regularmente los Campeonatos Alemanes de doma clásica y salto de obstáculos.

Noticias del patrocinio de OBO: le mantenemos informado

Además de nuestras colaboraciones actuales, apoyamos con frecuencia numerosas iniciativas, clubes y actividades deportivas de menor alcance. No se pierdas ninguna novedad: cada vez que apoyemos un nuevo proyecto, le mantendremos informado. ¡Disfrute de la lectura!