Nuevo edificio de Axel Springer en Berlín

Transformación mediática en forma de edificio: los sistemas de OBO Bettermann garantizan la fiabilidad.

Nuevo edificio de Axel Springer en Berlín

Transformación mediática en forma de edificio: los sistemas de OBO Bettermann garantizan la fiabilidad.

Este edificio luminoso con forma de cubo pretende ser un símbolo de transformación mediática y de colaboración, su construcción luminosa con forma de cubo se alza justo al lado de los rascacielos y del pasaje Axel Springer en Berlín.
La fecha de inicio oficial de la construcción del nuevo edificio de Axel Springer, fue el 6 de octubre de 2016, justo 50 años después de la inauguración de la emblemática torre dorada de la editorial. La nueva sede del grupo editorial Axel Springer SE, se extiende sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados entre las calles Schützen Straße, Zimmer Straße y Jerusalemer Straße, y tiene capacidad para más de 3.500 empleados. El edificio de 13 plantas y 52.000 metros cuadrados alberga las oficinas de redacción, los departamentos centrales y las divisiones digitales de la empresa. La excepcional arquitectura de este singular edificio encarna el futuro del trabajo y representa la transformación digital de Axel Springer. Se inauguró en abril de 2020.

Información general sobre el edificio

El nuevo edificio de Axel Springer fue diseñado por el arquitecto holandés Rem Koolhaas, quien ganó el concurso en el que participaron otros 17 estudios de arquitectos.

El edificio se define por un impresionante atrio central de 45 metros de altura, terrazas escalonadas y una fachada acristalada que fomenta la transparencia y la conexión con la ciudad.

¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?

Los sistemas para la infraestructura de técnica de datos y eléctrica del edificio fueron suministrados por el Grupo OBO Bettermann. OBO se enorgullece de formar parte de este proyecto vanguardista.
Se utilizaron  Kabeltragsysteme  de la serie Magic, que se montan sin herramientas ni tornillos, lo que ahorra tiempo y energía.

En el ámbito de  Unterflursysteme las cajas  Tomas de suelo GES R2  redondas se utilizan de forma generalizada.

Para los estudios de televisión se necesitó Kabelrinnen mit schwarzer Oberfläche que se integraran visualmente a la perfección con el entorno. Para este fin, las bandejas portacables se recubrieron con pintura en polvo en fábrica.

¿Se utilizaron soluciones especiales?

Fueron necesarias muchas soluciones especiales en el área de los sistemas de tendido para el  Funktionserhalt  . Debido al tamaño del edificio fue necesario tender una gran cantidad de cables de mantenimiento de función hasta las plantas superiores en los puntos de acceso. Se requirió un informe pericial especial para una ruta de bandeja de escalera de tres niveles destinada al suministro eléctrico de seguridad.

¿Qué tipo de desafíos se plantearon durante la construcción?

Durante la instalación de las bandejas portacables surgieron desafíos particulares en relación con el trazado de las bandejas de cables, derivados de la alta concentración de sistemas técnicos dentro de las losas de piso. Esto requirió una coordinación eficaz con otros profesionales y algunas soluciones especiales. En algunas zonas, la profundidad de instalación de los anclajes estaba limitada a 40 mm, lo que requirió el uso de anclajes de impacto especiales.

OBO demostró competencia y fiabilidad tanto en la fase de planificación, como durante la de ejecución del proyecto. Por lo tanto, una vez más, podemos destacar una colaboración exitosa con todos los participantes del proyecto. Además del considerable tamaño del edificio, otros desafíos fueron la planificación 3D y los requisitos logísticos. Los plazos de entrega ajustados exigieron una gestión precisa de la planificación y programación de necesidades de materiales. Esto se solucionó con éxito mediante una coordinación eficiente entre el director del proyecto y la dirección de obra del contratista eléctrico.

Información del proyecto