Hotel Excelsior Gallia en Milán
Los productos de OBO Bettermann se integran de forma ideal en los elegantes detalles del Hotel Excelsior Gallia reformado recientemente por el Studio Piva.
Hotel Excelsior Gallia en Milán
Los productos de OBO Bettermann se integran de forma ideal en los elegantes detalles del Hotel Excelsior Gallia reformado recientemente por el Studio Piva.
El Hotel Excelsior Gallia es uno de los hoteles más prestigiosos de Milán. Se encuentra en un antiguo palacio frente a la imponente estación principal de Milán, que fue construida al mismo tiempo que el Palacio. El Palacio fue reforzado hace poco por el estudio de arquitectos Studio Marco Piva.
Studio Piva reformó el edificio de los años 30 y combinó de forma perfecta el estilo de la Belle Époque con un equipamiento excepcional nuevo y moderno.








Información general sobre el edificio
El Hotel Excelsior Gallia está formado por dos edificios principales: la parte histórica restaurada y el ala moderna con una fachada de acero y cristal.
El hotel ofrece un total de 235 habitaciones, incluidas 53 suites, de las cuales algunas están dedicadas al mundo del diseño y a los grandes representantes de Milán: Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Giò Ponti, Luigi Caccia Dominioni y Franco Albini. Algunas de sus obras más significativas se presentan aquí.
¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?
Artesanos, diseñadores y las mejores marcas "Made in Italy" fueron invitadas a contribuir en la renovación de esta parte importante de la historia arquitectónica de la ciudad.
Además del proyecto arquitectónico, Studio Piva diseño y creó una colección de 500 obras de arte, esculturas, pinturas y fotografías. Estas se exponen en las áreas públicas del hotel, en las suites y en otros lugares cuidadosamente pensados.
¿Se utilizaron soluciones especiales?
Para destacar cualquier detalle del hotel de lujo, para los planificadores fue especialmente importante seleccionar componentes, dispositivos y modelos que cumplieran los máximos criterios técnicos y estéticos. Las Cajas RKSN fabricadas por OBO Bettermann se integran de forma óptima en las distintas estructuras y materiales nobles de los suelos y permiten una instalación eléctrica oculta en el suelo. Los conjuntos portamecanismos sirven como punto de acceso a tomas de corriente y técnica de medios, los ocultan de forma discreta cuando no son necesarios para la instalación eléctrica. Los conjuntos de tapa y marco con altura regulable complementan perfectamente los detalles lujosos del hotel.
Los de OBO Bettermann se pueden adaptar a la superficie del suelo. Los hay en distintas formas y materiales, como acero inoxidable o latón. Pueden instalarse en suelos dobles y huecos, así como bajo pavimento. También pueden instalarse sin problemas en los sistemas de colocación de suelos (suelos de terrazo, pavimentos de diseño o en revestimientos clásicos de madera y piedra).
Estos entre otros muchos detalles que han sido procesados de forma eficaz por los distintos diseñadores y artesanos, junto con las mejores marcas "Made in Italy", hacen que cada rincón de este hotel sea un lugar elegante y de lujo.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- ArquitectoStudio Marco Piva
- Ciudad y paísMilán - Italy
- Tamaño del edificio235 habitaciones