Futurium Berlín

Entre la Charité y la cancillería, justo en el corazón del distrito gubernamental, ahora está la "Casa del Futuro". Se instalaron sistemas bajo suelo de OBO Bettermann para garantizar una alimentación flexible de corriente.

Futurium Berlín

Los sistemas bajo suelo de OBO Bettermann en la Casa del Futuro de Berlín

Descripción del proyecto

Como una nube entre el ajetreo y el bullicio de la gran ciudad, la fachada refleja el cielo y el edificio se ubica en medio del barrio gubernamental de Berlín. Entre la Charité y la cancillería, justo en el corazón del distrito gubernamental, ahora está la "Casa del Futuro". Se instalaron sistemas bajo suelo de OBO Bettermann para garantizar una alimentación flexible de corriente.

El Futurium de tres pisos, es accesible para jóvenes y mayores desde la primavera de 2019 y haciendo tangible el mundo del mañana. Abajo, en la llamada "Cave", se encuentra el laboratorio. Allí se puede vivir el futuro. Por encima, en el centro del edificio, se encuentra la planta de eventos, de 600 metros cuadrados. Aquí se celebran eventos en un entorno distinguido; los debates sobre temas científicos, políticos o relacionados con la sociedad civil en el recinto, captarán la atención internacional y servirán de escaparate para la capital. Justo encima se encuentra la "Cloud", donde se organizan diferentes exposiciones en una superficie de 3.200 metros cuadrados.

Todo está interrelacionado: las personas, la tecnología y la naturaleza, este es el mensaje que el edificio pretende transmitir en un total de 14.000 metros cuadrados. Tiene el objetivo de hacer tangible la vida en el futuro, la investigación y las innovaciones.

Información general sobre el edificio

En los suelos de terrazo pulido se han instalado robustas tomas de corriente de suelo de OBO Bettermann con huecos adaptados al revestimiento del suelo, lo que hace que el suelo parezca prácticamente intacto. Las discretas rejillas de ventilación están equipadas en su interior con enchufes y tomas de datos, que pueden ser utilizados por una gran variedad de expositores y sus dispositivos móviles. Las tomas de corriente de suelo de OBO se alimentan a través de la moderna instalación solar situada en el tejado del Futurium.

Propietario: BAM Deutschland AG es el socio privado de la Agencia Federal de Gestión Inmobiliaria, que, en calidad de propietaria del terreno y promotora, llevó a cabo el proyecto por encargo del Ministerio Federal de Educación e Investigación.

Planificación: El diseño del Futurium es obra del dúo de arquitectos berlineses Christoph Richter y Jan Musikowski, en colaboración con los arquitectos paisajistas de JUCA.

Obtenga más información sobre los sistemas bajo suelo de OBO.

¿Por qué ha elegido el cliente productos de OBO?

La decisión, por tanto, recayó claramente a favor de  Unterflursysteme  de OBO. Por un lado, porque los productos convencen, y por otro porque la funcionalidad no es la única característica principal, ya que OBO ofrece soluciones muy estéticas y discretas.

¿Se utilizaron soluciones especiales?

En la parte superior e inferior se ha instalado un suelo de terrazo de asfalto fundido, y en el centro un pavimento con solera de hormigón. En todas las áreas se han utilizado soluciones especiales de OBO.

Para los arquitectos Christoph Richter y Jan Musikowski resultaron convincentes la funcionalidad fiable de las soluciones de OBO Bettermann, y también la perfecta armonía con los diferentes Suelos de terrazzo .

¿Qué tipo de desafíos se plantearon durante la construcción?

En toda la planificación la flexibilidad era importante. Precisamente en el ámbito intermedio, a nivel de eventos, se plantearon diferentes escenarios. En cualquier caso, la tecnología móvil es necesaria aquí para prácticamente cualquier evento. Lo mismo se aplica al espacio de exposición en el ático. Las exposiciones, al ser temporales, necesitan una fuente de alimentación flexible, en este caso, sobre el suelo.

Información del proyecto

Integración perfecta para los requisitos de diseño más exigentes

Las cajas OBO para pavimentos pulidos combinan la innovación técnica con la libertad arquitectónica. Permiten una integración perfecta y de gran calidad estética de las instalaciones eléctricas, lo que las hace ideales para proyectos de construcción modernos con las más altas exigencias de diseño.