Archivo de las vanguardias: Colecciones Estatales de Arte de Dresde

El Blockhaus de Dresde, un edificio emblemático situado a orillas del Elba, combina historia y modernidad. Gracias a los productos OBO instalados, OBO Bettermann pudo contribuir a este extraordinario proyecto.

Archivo de las vanguardias: Colecciones Estatales de Arte de Dresde

El Blockhaus de Dresde, un edificio emblemático situado a orillas del Elba y muy cerca del centro histórico, combina historia y modernidad. Gracias a los productos OBO instalados, OBO Bettermann pudo contribuir a este extraordinario proyecto. 

El Blockhaus de Dresde, un edificio emblemático situado a orillas del Elba y muy cerca del centro histórico, combina historia y modernidad, se construyó por primera vez en 1732.

A lo largo de su historia, el edificio ha sufrido numerosas transformaciones, entre ellas una reconstrucción y un nuevo uso tras los graves daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día alberga un proyecto innovador con una superficie útil de unos 2.000 m², cuyo objetivo es poner el archivo de la Colección Marzona a disposición tanto de los especialistas como del público en general. 

Un elemento central del diseño del proyecto es un cubo suspendido de hormigón macizo que alberga el archivo. Esta intervención moderna deja libres las zonas circundantes y permite un uso flexible del edificio para eventos públicos, exposiciones, talleres y conferencias. El cubo de hormigón suspendido se convierte así en el elemento central simbólico que mantiene vivo el pasado como parte indispensable.

El concepto del proyecto juega con la combinación de historia y progreso.

Gracias a este enfoque innovador, el Blockhaus se convierte en un espacio de diálogo que traslada las tradiciones artísticas y arquitectónicas al presente y las reinterpreta.

Gracias a los productos OBO instalados de las áreas de  Kabeltragsystemen,   Unterflursystemen y  Leitungsführungssystemen  OBO Bettermann pudo contribuir a este extraordinario proyecto. La elección de los productos OBO permitió conseguir las alturas especiales de los encofrados para los paneles seleccionados de hormigón visto. 

Información del proyecto