Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz
En la Biblioteca Regional de Baja Sajonia la finalidad de los moldes de terrazo es el montaje sin fugas de cajas en tomas de corriente bajo suelo en pavimentos y terrazo pulido, y garantizan un suministro eléctrico flexible en cada puesto de trabajo.
Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz, Biblioteca Regional de Baja Sajonia
Como biblioteca regional, la Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz ofrece, además de una oferta de servicios digitales cada vez más amplia, muchos otros servicios. Con las soluciones de terrazo de OBO, todos los puestos de trabajo cuentan con un suministro elegante y flexible.











La Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz de Hannover es, sin duda, un edificio especial. Cuenta con una larga trayectoria. Hace más de 350 años tuvo su origen en la colección de libros del duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo. Fue él quien amplió los fondos históricos de la dinastía de los Welf con libros sobre temas científicos y artísticos, sentando así las bases de la biblioteca actual.
Hoy, unos 360 años después, la GWLB es considerada una moderna biblioteca de investigación y regional, y tiene su origen en antiguas colecciones de libros de la dinastía de los Welf, los antiguos príncipes del estado. Cuenta con un fondo de más de 1,7 millones de ejemplares, entre los que se incluyen unas 4.500 revistas en curso, lo que la convierte en una de las bibliotecas de humanidades más grandes del norte de Alemania.
La biblioteca reviste especial importancia, ya que ofrece acceso gratuito a información científica para todos los ciudadanos.
Pero, ¿qué tiene que ver OBO Bettermann con todo esto?
Como biblioteca regional, la Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz ofrece muchos otros servicios, además de una oferta de servicios digitales cada vez mayor. La biblioteca cuenta con unos 80 puestos de trabajo, 10 cabinas de estudio, equipos de escaneo y mucho más.
Está claro que todos esos puestos de trabajo y aparatos necesitan electricidad, y que lo ideal es que el suministro sea lo más flexible posible. Los productos de OBO Bettermann son de gran ayuda en este sentido.
Con los Terrazzo-Schalkörpern para una instalación directa y sin juntas de cajas nivelables, el sistema de alimentación eléctrica se integra de forma elegante y, al mismo tiempo, ofrece una gran flexibilidad de uso.
El encofrado flotante se coloca sobre las cajas bajo suelo con tapa de montaje y se cierra el espacio libre entre caja bajo suelo y bastidores, protegiendo así el espacio interior de la suciedad.
La tapa protectora de chapa de aluminio se coloca como cubierta de protección de pavimento antes de los trabajos de pavimentación en los cuadros de chasis y puede repasarse puliéndola con el pavimento/terrazo.
La finalidad de los moldes de terrazo es el montaje sin fugas de cajas en tomas de corriente bajo suelo en pavimentos de solado y terrazo. Al igual que en este caso, en la variante de las cajas redondas con salida de cable.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- Ciudad y paísHanóver - Germany