OBO Bettermann refuerza su presencia en Turquía

29/07/2026|News

OBO Bettermann continúa su expansión internacional y ha adquirido la participación mayoritaria en Ezel Civata, fabricante turco de elementos de fijación. Así lo comunicó la empresa el día 24 de julio de 2026. No se han facilitado datos sobre el precio de compra.

OBO Bettermann, con sede en Menden, opera en el sector de la tecnología de instalaciones eléctricas. Ezel Civata tiene su sede en Torbalı, cerca de Esmirna, y fabrica tornillos, tuercas, pernos y elementos de conexión especiales. Los elementos de conexión son fundamentales, entre otras cosas, para la calidad, la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

Centro de producción en Turquía

Según datos de la empresa, Ezel Civata cuenta con una superficie de producción de 30.000 metros cuadrados. La empresa suministra a clientes de prácticamente todos los continentes, entre los que se incluyen empresas del sector de la automoción y la ingeniería mecánica, así como empresas comerciales.

OBO Bettermann ya cuenta con una planta en Turquía, situada cerca de Estambul. La empresa destaca, además, el papel de Turquía como mercado y como vía de acceso a las regiones proveedoras de Oriente Próximo y Oriente Medio.

Las empresas familiares siguen participando en las actividades operativas

Al igual que OBO, Ezel Civata se fundó también en el año 1911 y pasó de ser una empresa dedicada al comercio de artículos de ferretería a convertirse en un fabricante con su propio proceso de conformado en frío, galvanoplastia automatizada, taller de templado y tecnología de producción. Más de 200 empleados se dedican a la fabricación y comercialización de una gama de elementos de conexión. La capacidad de producción indicada es de unas 15.000 toneladas al año.

La familia Kohen, propietaria de la empresa, seguirá participando en ella y continuará dirigiendo Ezel Civata en el ámbito operativo. Para los clientes, proveedores y empleados, se mantendrán las personas de contacto habituales.

Opiniones sobre la fusión

"Con Ezel Civata, OBO incorpora a un especialista con gran experiencia y trayectoria, que lleva décadas siendo sinónimo de tornillos, tuercas, pernos y fijaciones especiales de alta calidad de fabricación propia", afirmó Ulrich Bettermann, presidente del Consejo de Administración de OBO.

El director general de OBO, el señor Palausch, declaró: "Los valores y la calidad de Ezel Civata encajan a la perfección con OBO". Desde el principio, ambas empresas han sido conscientes de las oportunidades y ventajas que ofrece nuestra colaboración. Las negociaciones se desarrollaron de forma justa, competente y eficaz. "Estas son las mejores condiciones para un buen futuro juntos".

Se cita a Ezel e Izzet Kohen, socios gerentes de Ezel Civata, con las siguientes palabras: "La química empresarial y humana es la adecuada; la confianza mutua ha ido creciendo de forma constante y se asienta sobre una base sólida". La fusión supone un hito en el desarrollo futuro de Ezel Civata. Nos complace enormemente haber encontrado en OBO Bettermann un socio de lo más fiable y sólido. Con OBO estamos perfectamente preparados para afrontar los retos y las oportunidades del futuro y podemos seguir creciendo".

Datos de la empresa

  • Ezel Civata se fundó en 1911 y fabrica elementos de conexión estándar y especiales en Torbalı, cerca de Esmirna.
  • La empresa indica que cuenta con una capacidad anual de unas 15.000 toneladas y más de 200 empleados.
  • OBO Bettermann desarrolla sistemas de instalación para la infraestructura electrotécnica de edificios e instalaciones.
  • Según sus propios datos, OBO Bettermann está presente en más de 60 países con siete empresas de producción, 40 filiales de distribución y otras representaciones.

Galería de imágenes