OBO Storia
Prodotti Migliori soluzioni Download Assistenza News  Progetti e refrenze
Benvenuti in OBO OBO nel mondo Lavora con noi
obo-bettermann.com
Mappa del sito Contatti
   
Prodotti
La marca OBO
Qualità
Historie
Indietro


Da Menden a tutto il mondo .
Fasi nella carriera di un’azienda

1911
fondò la sua fonderia per produrre accessori per l’industria nazionale di lampade e illuminazione.

1918
Bettermann acquisì un negozio e estese il suo programma di produzione, già piuttosto rilevante, per includere materiali di fissaggio per impianti elettrici e idraulici oltre alla protezione contro i fulmini.

1932
Dal 1932 in avanti, Bettermann avviò la produzione di plastica dura e termoformata, ampliando nuovamente la gamma dei prodotti per le tecnologie avanzate di installazione e fissaggio: 3700 articoli, 235 dipendenti e una rete di distribuzione capillare.

1940
Nel 1940, i figli del fondatore entrarono in azienda per garantire la continuità dell’impresa nelle mani della famiglia

1944
Quando la fabbrica venne completamente distrutta nel 1944, la ricostruzione venne immediatamente avviata, cosicché la produzione fu ripresa già nel 1945.

1952
OBO diventa un marchio classico del settore che spicca per diversi aspetti. OBO diventa sinonimo di invenzione di soluzioni di tasselli metallici con vantaggio di montaggio (senza fori). Prima comparsa alle fiere fuori dal territorio europeo.

1957
Acquisizione della Neuwalzwerk Bösperde fondata nel 1827. Espansione nel settore dei profili laminati e dei cavi speciali. NEUWA diventa leader nel mercato dello sviluppo di sistemi di canalizzazione portacavi.

1959
Il logo di un marchio di successo diventa sinonimo di tecnica d’installazione in tutto il mondo.

1968
Con l’ingresso di Ulrich L. Bettermann, il gruppo BETTERMANN si afferma a livello internazionale.

1985
Ulrich L. Bettermann diventa proprietario gerente e socio unico dell’azienda, liquida tutti i soci e investe nella concorrenza internazionale.

1986
Con la fondazione della prima affiliata in Svizzera, inizia uno sviluppo conseguente di filiali, affiliate e rappresentante. OBO diventa globale.

1997
Fondazione della prima filiale regionale ad Amburgo.


1999
Per garantire la continuità del gruppo, Ulrich L. Bettermann trasferisce il 48% della proprietà dell’azienda ai suoi figli Andreas e Thomas Bettermann. In questo modo, la direzione della 4° generazione aziendale è assicurata per il nuovo millennio. Da Pittsburgh a Pechino, da Helsinki a San Paolo. Numerose sedi in Germania oltre a filiali di proprietà in oltre 20 Paesi. OBO BETTERMANN è ora più veloce, più vicina ed è meglio rappresentata in oltre 50 nazioni.

2000
Oltre 2000 addetti. Sedi produttive in Germania e all’estero. Volume d’affari di oltre 250 milioni di euro nella sola Germania.

    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contatti | Colofone | Esclusione della responsabilità | Protezione dei dati | Copyright      O   O   O   O