Deutsche Welle Bonn

Viel Energie für die neue Deutsche Welle
Umbau des Schürmann-Baus in Bonn: große Herausforderung für das OBO Team

Es war eine ganz besondere Herausforderung für die OBO Projekt- und Systemtechnik, der Servicebereich für Engineering im Hause OBO. Der Umbau des ehemaligen Schürmann-Baus in Bonn zum neuen Stammsitz der „Deutschen Welle“.

Der ursprünglich als Abgeordnetenhaus vorgesehene Schürmann-Bau sorgte in der Vergangenheit häufig für negative Schlagzeilen. Heute arbeiten in dem modernisierten Gebäude etwa 1.000 Mitarbeiter. Dass dies überhaupt möglich ist, ist auch den Fachleuten von OBO BETTERMANN zu verdanken. Zusammen mit weiteren Experten verwandelten sie das Bürogebäude in einen der modernsten Medienkomplexe Europas.

In der Zeit von Januar 2000 bis März 2003 mussten sieben Obergeschosse und vier Untergeschosse für eine völlig neue Nutzung umgebaut werden. Anspruchsvolle Aufgabenstellung an die Ingenieure und Techniker von OBO war es, die Leitungswege bzw. Steigeschächte so zu verbinden, dass sie den hohen Ansprüchen eines modernen Funkhauses gerecht werden. Eine weitaus größere Anzahl an Kabeln und Leitungen und damit auch Kabeltrag-Systemen musste zusätzlich untergebracht werden. Nach Abschluss des Umbaus hatte das OBO Team etwa 38.000 Meter Kabelrinnen vom Typ MKS, SKS und Kabelleitern unterschiedlichen Bauhöhen verlegt.

Funktionserhalt Die größte Herausforderung an die Ingenieure und Techniker von OBO BETTERMANN bestand darin, die diversen Kabeltrag-Systeme auf relativ geringem Raum zu installieren und Kollisionen mit anderen Gewerken wie zum Beispiel Klima- und Lüftungskanälen zu vermeiden. Erschwert wurde diese Aufgabe noch dadurch, dass neben der konventionellen Verlegung von Energie- und Datenleitungen auch eine Installation mit Funktionserhalt eingeplant werden musste. Diese unterschiedlichen Verlegungsarten dürfen nach derzeitigem Stand der Normen nicht unmittelbar miteinander kombiniert werden. Außerdem ist die Belastung der Kabelrinnen und Kabelleitern auf 10 bzw. 20 kg begrenzt. Um die Belastbarkeit zu erhöhen und die großen Mengen an Funktionserhaltsleitungen installieren zu können, wurden teilweise zwei Kabelrinnen auf einem Ausleger montiert und mit Gewindestangen gesichert.

Dies alles forderte den OBO Spezialisten ein Höchstmaß an Flexibiliät und Ideenreichtum ab. Immer wieder mussten vor Ort gemeinsam mit den Verantwortlichen neue Wege gefunden werden, um die aufwändige Elektroinstallation in Verbindung mit allen anderen Ausbau-Gewerken realisieren zu können.

Die meisten Lösungen wurden mit KTS-Bauteilen, kombiniert mit Sonderkonstruktionen, umgesetzt. In einigen Bereichen mussten außerdem Brandschutzkanäle installiert werden. Auch diese schwergewichtigen Kanäle wurden mit OBO Montage-Systemen sicher verankert.

Die wohl härteste Anforderung an alle Beteiligten war der enge Terminplan. Alles in allem keine alltägliche Aufgabe für die Profis von OBO. Doch das Team unter Führung des erfahrenen OBO Bauleiters Roland Scholz meisterte auch diese Herausforderung dank exakter Planung, perfekter Organisation und einer ausgefeilten Logistik für Lieferung und Montage.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright