QR-Code - der schnelle Weg zur Produktinformation

QR-Code bei OBO – der schnelle Weg zur Produktinformation

Ab sofort können Sie Produktinformationen bequem per Mobiltelefon abrufen: Einfach QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons abfotografieren und direkt auf die Produktinformationen im Internet zugreifen.

Was ist ein QR-Code?
QR-Code steht für Quick Response Code und bedeutet „Code für schnelle Antwort“. Der ursprünglich aus Japan stammende Code wurde 1994 entwickelt, seit 2006 findet man ihn vermehrt auch in Europa.
Der QR-Code verschlüsselt Textinformationen wie z. B. Internetadressen in einem Quadrat aus weißen und schwarzen Flächen. Durch kleine Quadrate in drei der vier Ecken ist die Ausrichtung des Codes eindeutig definiert. Dadurch kann er besonders leicht und sicher ausgelesen werden.
Im Gegensatz zum eindimensionalen Strichcode ist der QR-Code ein zweidimensionaler Code (2-D-Code): Er speichert Informationen horizontal und vertikal. Dadurch kann er viel mehr Informationen auf kleinerem Raum beinhalten. Gleichzeitig ist der Code sehr fehlersicher: Selbst wenn er leicht verschmutzt oder beschädigt ist, kann er immer noch ausgelesen werden.
Der große Vorteil des QR-Codes: Fast jedes Mobiltelefon, das über eine Kamera verfügt, kann ihn mit einem speziellen Programm entschlüsseln. Wenn durch den Code z. B. eine Internetadresse verschlüsselt ist und das Mobiltelefon über einen Internetzugang verfügt, können Sie die entsprechende Seite automatisch damit öffnen – das mühselige und umständliche Eintippen der Adresse entfällt!

Was kann ich mit dem QR-Code anfangen?
Ab sofort finden Sie auf immer mehr OBO-Produkten einen QR-Code, z. B. auf der Aquasit-Kartusche. Im QR-Code ist eine Internetadresse enthalten, über die Sie Produktinformationen abrufen können. So haben Sie die Informationen immer genau dort, wo Sie sie gerade benötigen – auch direkt auf der Baustelle!

 

Alles was Sie benötigen, um den QR-Code zu nutzen, ist:

  • ein internetfähiges Mobiltelefon mit Kamera.
  • ein sogenannter „QR-Reader“.
    Ein QR-Reader ist eine meist kostenlose Software, die den QR-Code entschlüsselt. Diese Software ist gerätespezifisch, das heißt, die unterschiedlichen Mobiltelefon-Typen benötigen unterschiedliche Reader. Fragen Sie Ihren Mobilfunk-Verkäufer, welcher QR-Reader zu Ihrem Telefon passt, oder googeln Sie nach „qr reader“!

Und so geht’s:

  1. Falls noch nicht geschehen: Installieren Sie den für Ihr Mobiltelefon passenden QR-Reader.
  2. Aktivieren Sie gegebenenfalls den Internetzugang Ihres Mobiltelefons.
  3. Starten Sie den QR-Reader.
  4. Fotografieren Sie den QR-Code mit der Kamera des Mobiltelefons.
    Entweder öffnet sich direkt die Internetseite oder Sie werden gefragt, ob eine Internetverbindung aufgebaut werden soll. Bestätigen Sie diese Abfrage.
  5. Fertig!
    Sie können nun ganz bequem online alle Produktinformationen nachlesen.
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright