OBO Bettermann wird einen der wichtigsten Bereiche seines neuen „Kompetenz Zentrums Metall“-Gebäudes in Menden-Hüingsen am 8. März in Betrieb nehmen. In der neuen Produktionshalle startet die Feuerverzinkerei im weltweit modernsten Maßstab.
Beim Feuerverzinken kommt ein metallischer Zinküberzug auf Eisen oder Stahl. Die einzelnen Teile, beispielsweise für Elektro-Kabelrinnen, werden bei 450 Grad Celsius in geschmolzenes Zink eingetaucht. Dabei bildet sich eine widerstandsfähige Legierung zum Schutz vor Korrosion. Die einzigartige Nachbehandlung der verzinkten Ware bei OBO, die so genannte Passivierung, verhindert Weißrostbildung.
Bei OBO Bettermann wird aber mit der neuen Verzinkungsanlage nicht nur die Qualität der Verzinkung weiter verbessert. Auch auf Kundenwünsche kann OBO künftig viel schneller reagieren. Vom Rohmaterial bis zum Abtransport des fertigen Teils auf dem LKW dauert es nun nur noch wenige Stunden.
Der Zinkkessel der neuen Anlage ist 7,5 Meter lang, 3,5 Meter tief und 1,4 m breit und fasst bis zu 260 Tonnen Zink. Die neusten Filtertechnologien und Wärmetauscher garantieren die Nachhaltigkeit des Produktionsprozesses im Umgang mit allen Ressourcen wie Gas, Strom, Zink oder Säure. Die gesetzlich geforderten Grenzwerte werden um ein Vielfaches unterschritten.
OBO Bettermann steigert nicht nur die Produktivität der neuen Feuerverzinkerei durch erweiterte Kapazität und höhere Verfügbarkeit der neuen Anlage. Die Arbeitsplätze sind emissionsfrei und ergonomisch nach modernsten Erkenntnissen gestaltet. Schon im Jahr 2003 hatte OBO Bettermann in seinem ungarischen Werk in Bugyi bei Budapest eine der modernsten Feuerverzinkungsanlagen der Welt errichtet.
Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern investiert OBO Bettermann am Stammsitz in Menden/Sauerland 40 Millionen Euro in eine neue Produktion elektrotechnischer Infrastruktur mit integrierter Feuerverzinkerei, Büros und Servicebereichen. Zum 100. Geburtstag von OBO Bettermann im Jahr 2011 wird der Neubau komplett in Betrieb sein.
16. Februar 2010