OBO FAQ
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
   
Infomaterial anfordern
Seminare
Messetermine
Newsletter
Presse
FAQ zu OBO Produkten
  VBS
  TBS
  KTS
  BSS
  LFS
  UFS
Hotline
Links
zurück


 

Häufig gestellte Fragen
TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme


Was ist der große Vorteil der neuen OBO-LightningController?
Wie kann der Potentialausgleich zwischen zwei RKS Kabelrinnen hergestellt werden?
Wie wird eine Potential-Ausgleichsschiene mit individuellen Anschlussmöglichkeiten hergestellt?
Ist eine Photovoltaik-Anlage gegen Blitzeinschlag zu schützen?
Wird zusätzlich zur äußeren Blitzschutzanlage ein innerer Schutz benötigt?
Was sind transiente und was sind permanente Überspannungen?
Wie ist eine TV-Empfangsanlage gegen Blitze zu schützen?
Woran erkenne ich qualitativ hochwertige Ableiter?
Kann ich meinen Computer mit einer Steckdosenleiste wirksam gegen Blitz- und Überspannungen schützen?
Wie hoch darf der Erdungswiderstand sein?
Brauche ich einen Hauptpotentialausgleich?
Was ist ein isolierter Blitzschutz?
Was sind ESE – Early Streamer Emission Fangsysteme?
Welche Vorteile bieten die 3+NPE Schaltung für TT- und TN-S-Systeme?
Welche Impulsformen gibt es?
Lassen sich Blitzeinschläge messen?

    
© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O