Funk-Systeme
Ob Licht-, Rollladen- oder Motorensteuerung: Mit den Funksystemen Easywave und Easyclick lässt sich moderne Komfortinstallation sogar dort realisieren, wo sie ursprünglich gar nicht eingeplant war - ganz einfach per funkgestütztem Hand- oder Wandsender.
Sogar stromkreisübergreifende Gruppenfunktionen sind problemlos möglich. Als saubere Sache erweisen sich die OBO Funk-Systeme schon bei der Installation: Die Wandsender werden einfach aufgeklebt. Die 868-MHz-Frequenz sorgt immer für störungsfreien Betrieb. Auf lange Sicht besonders komfortabel ist Easyclick: Dieses System kommt nicht nur ohne Leitungen aus, sondern auch ohne Batterie und ohne Wartung.
Neu, bequem, erweiterbar
Easywave und Easyclick
Raum- und etagenübergreifend. Die Leistungskraft der Funk-Systeme ist nicht auf einen Raum beschränkt: Obwohl Easywave und Easyclick 1000mal weniger Elektrosmog ausstrahlen als ein modernes Handy, durchdringen die Funkwellen Wände, Mauern und Zwischendecken.
So lassen sich also zum Beispiel vom Erdgeschoss aus eine nachträglich ausgebaute Dachetage oder das Gartenhäuschen steuern.
 |
|
 |
|
Gruppenbildung und Lichtszenen.
Es können bis zu 32 Sender auf einem Empfänger angelernt werden.
Jeder Sendetaste lässt sich eine andere Empfängerfunktion zuordnen. Gruppenfunktionen und Lichtszenen, bei denen mehrere Empfänger geschaltet werden, lassen sich leicht programmieren.
|
|
Rollladen- u. Jalousiesteuerung.
Bei wechselnden Tageslichtverhältnissen kann der Nutzer Jalousien und Rollläden ganz einfach hochziehen oder herablassen - mit einem kurzen Druck auf die entsprechende Sendertaste. Und das, wenn gewünscht, simultan im ganzen Haus.
|
Batteriefrei, leitungsfrei, sorgenfrei
Easyclick
Einfach aufgesetzt.
Die batteriefreien Easyclick-Wandsender selbst lassen sich so einfach wie ein Aufkleber an fast jeder ebenen Stelle anbringen: auf Mauerwerk beispielsweise, aber auch auf Beton, Glas, Fliesen, Holz oder Kunststoff. Und das ohne Schmutz, Staub oder Lärm - und vor allem ohne Leitung. Das spart nicht nur Material und verringert die Brandlast: Auch in mobilen Büros wird dadurch moderner Schaltkomfort möglich - und in Läden, Messeständen, Museen, Fertig- oder Holzhäusern, Eigentumswohnungen, Praxen, Gewerbebetrieben und überall sonst, wo man es gerne komfortabel hat. Ebenso unproblematisch sind bei diesen Wandsendern Orts- oder Funktionswechsel. Die Sender-Empfänger-Zuordnung ist übrigens ebenso eindeutig wie die Bedienung der Wandsender.
 |
|
Einfache Installation, einfache Bedienung.
Mit Easyclick wird die Installation von Funk-Systemen zur leichten Übung. Die Empfänger, die mit den Elektromotoren und Lichtquellen verbunden werden, müssen nur einmal installiert werden - entweder unter Putz, in der Zimmerdecke oder in einer Verteilung. Die Easyklick-Zwischenstecker passen in jede handelsübliche SCHUKO-Steckdose. Vorhandene UP-Kombinationen mit Easyclick können ohne Zusatz-UP-Dose erweitert und mit Ein- bis Fünffach-Rahmen kombiniert werden.
|
Bauteile:
- Easywave Wandsender
- Easywave Handsender
- Easywave Unterputz-Empfänger
- Easywave Aufputz-Empfänger
- Easywave Module 45, Sender u. Empfänger
- Easyclick Wandsender
- Easyclick Unterputz-Empfänger
- Easyclick Reiheneinbau-Empfänger
|