OBO Construct KTS
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


        KTS Kabeltrag-Systeme

OBO Construct KTS jetzt noch leistungsfähiger
Bewährte Planungssoftware von OBO als Update verfügbar

Mit der Software OBO Construct KTS ist OBO BETTERMANN bereits seit einigen Jahren Vorreiter, wenn es um die gleichermaßen professionelle wie anwenderfreundliche Unterstützung bei der Planung und Projektierung von Kabeltrag-Systemen geht. Die jetzt als aktualisiertes Update 2007 erhältliche Softwarelösung, verfügbar als Add-In für AutoCAD, bietet dem Elektroplaner, dem Architekten und auch dem Installateur nicht nur mehr Planungssicherheit und Effektivität bei der Projektierung von Kabeltrag-Systemen, sondern erweitert auch die Planungsfreiräume. Bei der Entwicklung und Gestaltung des Programms wurde besonderer Wert auf ein einfaches Handling gelegt, das auch den ungeübten Anwender unterstützt.

Folgende Leistungsmerkmale zeichnen OBO Construct KTS aus:

  • Einfaches Einlesen von bereits bestehenden Zeichnungen und Plänen in den gängigsten CAD-Formaten dwg und dxf
  • Müheloses und einfaches Konstruieren von Kabeltrag-Systemen mit dem integrierten Trasseneditor
  • Konstruieren von Funktionserhalts-Kabeltrag-Systemen gemäß DIN 4102 Teil 12
  • Automatische Berechnung der Trassenbelastung sowie die Möglichkeit, Kabelbelegungen und Belastungen vorzugeben
  • Ins Programm integrierte menügeführte Artikelauswahl
  • Technische und grafische Beschreibung der in der Zeichnung verwendeten Bauteile
  • Generierung von KTS-Materialstücklisten
  • Export und Import von Zeichnungsblöcken

Die wichtigsten Neuerungen im Update 2007 sind u.a.:

  • Problemlose Integration in AutoCAD-Version 2007 (Voll- oder LT-Version)
  • Erweiterte und verbesserte Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französisch und Tschechisch)
  • Angepasste Katalogstruktur mit dreidimensionalen Produktgrafiken
  • Ausführliche grafische Montagebeispiele (dreidimensional)
  • Anwendungsbeispiele in Form von dreidimensionalen Systemübersichten
  • Verbessertes Handling
  • Integrierte elektronische Auswahlhilfe für Kabeltrag-Systeme nach den Kriterien Kabelbelegung, Belastung, Stützabstand und Füllfaktor
  • Verbessertes Statik-Protokoll (druckbar)
  • Überarbeitete, übersichtlichere Belastungsdiagramme
  • Integration neuer Produkte
Abb. 1
Dreidimensionale Systemübersichten erleichtern die Auswahl und Zuordnung einzelner Elemente. Alle Komponenten sind durch Ziffern gekennzeichnet und unter dem entsprechenden Button tabellarisch aufgelistet.

Vergrößerte Ansicht


Abb. 2
Grafische Unterstützung erhält der Anwender anhand vieler dreidimensionaler Montagebeispiele. Auch hier sind alle eingesetzten Elemente in einer Tabelle ausführlich beschrieben.

Vergrößerte Ansicht

Am Anfang jeder Planung steht die Auswahl des richtigen Kabeltrag-Systems. OBO Construct KTS bietet hierfür die optimale Grundlage. Mit Hilfe grafischer und tabellarischer Aufstellungen werden dem Anwender die verschiedenen Systeme vorgestellt. Auswahlhilfen zeigen, welches System in welchem Anwendungsfall das vorteilhafteste und unter Berücksichtigung der auftretenden Belastungen und Stützabstände zulässig ist.

Abb. 3
Das integrierte Tool "Kabelbelegung" unterstützt den Anwender bei der fachgerechten Auswahl des für den Einsatzzweck optimalen Kabeltrag-Systems. Durch das imaginäre Belegen eines Kabeltrag-Systems erhält der Anwender neben Angaben zum höchstzulässigen Stützabstand auch solche zur prozentualen Trassenbelegung (Füllfaktor).
Vergrößerte Ansicht

Im Zuge der Konstruktion der Kabeltrag-System-Strecke, die über entsprechende Schaltflächen in der OBO Construct-Menüleiste erfolgt, können die passenden Formteile frei in der Zeichnungsoberfläche platziert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Trasse einlagig oder mehrlagig angelegt wird.

Abb. 4
Zur Integration eines passenden Formteils in eine Konstruktion erhält der Anwender optimale Unterstützung in Form von Dialogfenstern und Auswahlhilfen.

Vergrößerte Ansicht

Nach Fertigstellung der Trasse wird das Montage-System in Form von Wand- oder Decken-Befestigungen bestimmt. Hierbei bietet das Programm in Abhängigkeit vom Kabeltrassen-Typ sowie von Belastung und Stützabstand automatisch eine optimale Lösung an. Selbstverständlich hat der Anwender die Möglichkeit, diesen Lösungsvorschlag zu modifizieren. Eine integrierte Plausibilitätsprüfung verhindert den Einsatz falscher oder zu schwacher Bauteile – wodurch der Anwender vor späteren bösen Überraschungen geschützt ist.
Selbstverständlich wird durch die Software auch die zunehmende Bedeutung berücksichtigt, die der Verlegung von Kabelrinnen und Kabelleitern mit Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 zukommt. Alle Möglichkeiten der Planung einer Trasse mit Funktionserhalt sind Bestandteil des Programms OBO Construct KTS und werden DIN-gerecht ausgeführt.

Abb. 5
Unter Berücksichtigung der immer mehr an Bedeutung gewinnenden Norm DIN 4102 Teil "Funktionserhalt" erstellt OBO Construct KTS fachgerechte Lösungen für jeden Einsatzfall.

Vergrößerte Ansicht

Auch die virtuelle nachträgliche Belegung einer Kabeltrasse mit unterschiedlichen Kabeltypen zum Zwecke einer Belastungsprüfung ist mit der OBO Software durchführbar. Der Planer wählt aus einer hinterlegten Datenbank die entsprechenden Kabel- und Leitungstypen aus und bestimmt die Anzahl. Wichtige Parameter wie Gewicht pro Meter und Durchmesser berechnet das Programm eigenständig. Ein Protokoll stellt dem Planer alle wichtigen Informationen zur Verfügung.
Ein weiteres Highlight ist die in OBO Construct KTS integrierte Bauteilbeschriftung. Dieses Feature erlaubt es, alle eingesetzten Bauteile automatisiert zu beschriften und somit für andere Bearbeiter des Projektes zu kennzeichnen. Die Beschriftung kann automatisch eingefügt, individuell angepasst und durch grafische Elemente ergänzt werden.
Die komplette Kabeltrassenplanung mit allen verwendeten Produkten und Bauteilen kann mit wenigen Handgriffen in eine Materialliste im Excel-Format überführt werden. Der Bearbeiter erhält somit einen ersten Überblick über die Materialmenge. Um eine Beurteilung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ermöglichen, werden in dieser Auflistung zusätzlich die jeweiligen Bruttopreise und Rabattgruppen angezeigt.
Zur weiteren Bearbeitung können der Materialliste individuell weitere Artikel aus dem OBO-Programm hinzugefügt werden.

Abb. 6
Für einen ersten Überblick über Materialmenge und Bruttopreis erstellt OBO Construct KTS auf Knopfdruck eine Materialliste im Excel-Format. So ist es dem Anwender möglich, einzelne Konstruktionsabschnitte oder auch den gesamten Installationsbereich entsprechend zu bewerten.
Vergrößerte Ansicht

Das Programm OBO Construct KTS bietet mit dem Ex- und Import von Zeichnungs-blöcken eine weitere, sehr sinnvolle Option.
Diese Funktion ermöglicht es, nicht nur mit OBO Construct KTS konstruierte Elemente, sondern auch andere frei wählbare Objekte als eigenständigen Zeichnungsblock (.dwg) zu ex- und auch wieder zu importieren. Als Anwendungs-beispiel sei hier eine Kabeltrassenplanung genannt, die in mehrere gleichartig aufgebaute Grundrisse einzuarbeiten ist. Es wird einmalig eine Kabeltrassenplanung durchgeführt, der Kabeltrassenverlauf als Block exportiert und kann dann überall dort importiert werden, wo er benötigt wird.
Jeder einzelne Schritt der Kabeltrassenkonstruktion mit OBO Construct KTS wird mit der ins Programm integrierten Online-Hilfe zusätzlich ausführlich beschrieben. Zur weiteren technischen Unterstützung und zur Visualisierung sind in einer Datenbank alle in der Software enthaltenen Produkte mit Strichzeichnung und Produkterklärungen hinterlegt.

Fazit:
Die neue Version der Planungssoftware OBO Construct KTS vereinfacht dem Anwender die Planung und Projektierung von Kabeltrag-Systemen ganz erheblich. Mit dieser auf Auto-CAD basierenden Software lassen sich bereits vorhandene Grundrisspläne einlesen und individuell bearbeiten. Zusätzlich werden in dem integrierten, menügeführten KTS-Artikelkatalog die jeweiligen Bauteile visuell dargestellt und beschrieben.
OBO Construct KTS – ein komplettes, praxisorientiertes, professionelles Programm, das die tägliche Arbeit bei der Projektierung von Kabeltrag-Systemen erheblich erleichtert und beschleunigt.

    

Download Testversion
 Download und mehr Informationen

Links
Infomaterial anfordern
KTS

Prospekt
OBO Construct KTS | pdf | 128k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O