| BSS |
Building Technology
by OBO® |
Nützlicher Helfer für den effektiven Brandschutz Die neue Software "OBO BSSpro"
Nützlich, komplex und dennoch einfach zu handhaben: Die neue Software „OBO BSSpro“, die OBO ab sofort kostenlos zum Download anbietet, unterstützt den Installateur in allen Fragen des Brandschutzes. Wie viel Schottmasse ist bei einer bestimmten Kabelbelegung mit einer gewissen Öffnungsgröße notwendig? „OBO BSSpro“ liefert die Antwort.
Die Software erleichtert jedem Elektroinstallateur die Arbeit bei der Ermittlung des Materialbedarfs von Brandschutz-Systemen. Das Programm umfasst sämtliche gängigen Kabelabschottungs-Systeme von OBO inklusive der Sonderanwendungen in Unterflur- und Leitungsführungskanal-Systemen.
Die Tabellen sind sehr einfach aufgebaut und erklären sich von selbst. Der Einstieg kann über die Systemübersicht mit Zeigen/Klick der Maus auf eine Schottung oder über den orangefarbenen Button „Tabelle“ erfolgen.
QuickInfo-Texte zeigen bereits hier die Bezeichnung der Schottungstypen.

Bild 1: Schnelleinstieg per Systemübersicht
In der Tabelle mit den Anwendungsfällen können geeignete Schottungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bzw. Anforderungen ausgewählt werden. Diese Matrix ist der Tabelle im BSS-Katalog nachempfunden. Die Schottungssysteme für Unterflur und für Leitungsführungskanäle sind bereits integriert. Auch die Rohrmanschetten für das FPS-System sind vorhanden.

Bild 2: Tabelle mit Anwendungsfällen zur Schottauswahl
Die einzelnen Tabellen enthalten jeweils die blau hinterlegten Eingabefelder, braune Informationsfelder mit Zwischenergebnissen und die grün hinterlegten Ergebnisfelder. Die Eingabe der Werte kann nur in den Eingabefeldern erfolgen, alle anderen Zellen sind geschützt. Somit ist ein Löschen oder Manipulieren von Formeln nicht möglich.
Die Eingabewerte werden je nach Schottsystem auf Zulässigkeit überwacht, d.h. wenn Werte eingegeben werden, die von den Maximalwerten der Zulassung abweichen, erscheint ein Warnhinweis mit dem Maximalwert und der Bitte um Korrektur des eingegebenen Wertes.

Bild 3: Warnhinweis
Je nach Schottsystem ist die Eingabe von Bauteilöffnungen rechteckig, als Kernbohrung oder über die vorgegebene Fläche, sehr oft in Ausschreibungstexten zu finden, möglich. Somit sind wenige Werte zur Ermittlung notwendig: Anzahl der Schottungen, Abmessungen und prozentuale Belegung der Fläche.
Darüber hinaus ist eine Tabelle integriert, die zur Umrechnung von Flächenmaßen von m² in cm² und umgekehrt bzw. die Eingabe in cm (m) in das direkte Flächenmaß m² (cm²) ermöglicht. Erreichen kann man diese mit dem Button „Maßband“ .
Folgende Schottungen sind integriert:
- HSM
- PYROSIT
- KBK (keine Berechnung: Addition der Größen näherungsweise)
- KBK-K (keine Berechnung: Addition der Größen näherungsweise)
- FBA-B200, S90 und UFS
- FBA-B120
- FBA-BK (LFS)
- FBA-F /-S /-SR /-D (keine Berechnung: Detaildaten)
- PYROSIT (UFS)
- FPS
- CRM (keine Berechnung: Detaildaten)

Bild 4: Beispiel einer Berechnungstabelle hier HSM
Über den Button „Systemkomponenten“ gelangt man zur Auflistung aller zum System gehörigen Produkte inklusive der Artikel-Nummern. Ein Hinweis auf die Beipacksets und die Wandschilder findet sich auf jeder ersten Systemseite.
Zurück zur graphischen Systemübersicht bzw. zur Tabelle mit den Anwendungsfällen kommt man jederzeit und auf jeder Seite mit Klick auf die Buttons „Start“ oder „Anwendung“ .

Bild 5: FPS-Seite mit Sonderanwendungsbutton "zur CRM"
Sonderanwendungen lassen sich bei den verschiedenen Systemen über die entsprechenden Buttons erreichen .
Z.B. lässt sich die Seite „Rohrmanschette CRM“ über die Seite FPS aufrufen. Von dort gelangt man auch wieder zurück zum Ursprungs-System.
Alle Sonderbuttons sind mit einem QuickInfo-Text hinterlegt.
Folgender Sonderbutton ist für den Internetzugriff integriert (bei bestehender Internetverbindung): 
Dieser Button ermöglicht den direkten Zugriff auf die Internet-Seite mit Systemanimationen OBO BSS. Dort sind weitere Informationen über alle Brandschutz-Systeme von OBO Bettermann vorhanden. Der Button befindet sich auf der Seite mit der Tabellenübersicht.
|