Ein Besuch im neuen BET Testcenter

Wo rohe Kräfte sinnvoll walten.
Ein Besuch im neuen BET Testcenter

„Immer mehr Gewitter: Blitzableiter gefragt wie nie“, hieß im August 2009 die Schlagzeile eines Berichts der Deutschen Presseagentur (dpa). Die dpa hatte Andreas König, OBO Vertriebsleiter für Blitz- und Überspannungsschutz, interviewt. Passend zum Thema ist das BET Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme expandiert und in neue Räume gezogen. Auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) haben bereits über dieses OBO Institut berichtet.

 

 

Waren an der alten Adresse in der Mendener Fischkuhle nur Blitzstrom-, Umwelt- und elektrische Prüfungen möglich, so ist das BET Testcenter jetzt auch für Prüfungen an Kabelträgersystemen zuständig. Mit dem Prüfgenerator ist es möglich, Blitzstromprüfungen mit bis zu 200 kA durchzuführen. Der Generator wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.-Ing. Jan Meppelink von der Fachhochschule Soest errichtet.

 

Der Prüfgenerator wird durch Prüfungen der Produkteinheit TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme am meisten in Anspruch genommen. Dazu gehören entwicklungsbegleitende Prüfungen an Neuentwicklungen, Modifikationen von OBO Produkten und Vergleichstests von Mitbewerbern bei Blitzschutzbauteilen, Überspannungsschutzgeräten und Blitzstromableitern. Prüfungen für Blitzschutzbauteile werden nach DIN EN 50164-1 und an Trennfunkenstrecke nach DIN EN 50164-3 durchgeführt.

 

Ebenso wie Blitzstromprüfungen können auch Stoßspannungsprüfungen bis zu 20 kV durchgeführt werden. Dies geschieht am Hybridgenerator, der ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Soest entwickelt wurde und an dem Datenleitungsschutzgeräte geprüft werden. Dafür wird der im neuen BET vergrößerte Bereich der elektrischen Prüfungen verwendet. Hier können auch alle Arten von Kabelführungs- bzw. Kabelträgersystemen bis acht Meter Länge ohne Schwierigkeiten untersucht werden. Unter anderem sind Prüfungen der elektrischen Leiteigenschaft nach DIN EN 61537 durchführbar.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright